我在产品设计中使用的是直流/直流转换器 IC LM20333MH。 我在2月份构建了4块电路板、所有这4块电路板都正常工作。 电源启动也没有问题。
昨天、我又构建了2套相同的设计板。 直流/直流转换器 IC 无法提供适当的输出。 在检查工作板和不工作新板上的所有引脚的状态时、我看到除 BOOT 引脚外、所有探测引脚提供的电压值都相同。 该引脚无法提供适当的开关频率。 附件是用于引导引脚探测的示波器屏幕截图。 还随附了原理图的屏幕截图。
您能帮我解决这个问题吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在产品设计中使用的是直流/直流转换器 IC LM20333MH。 我在2月份构建了4块电路板、所有这4块电路板都正常工作。 电源启动也没有问题。
昨天、我又构建了2套相同的设计板。 直流/直流转换器 IC 无法提供适当的输出。 在检查工作板和不工作新板上的所有引脚的状态时、我看到除 BOOT 引脚外、所有探测引脚提供的电压值都相同。 该引脚无法提供适当的开关频率。 附件是用于引导引脚探测的示波器屏幕截图。 还随附了原理图的屏幕截图。
您能帮我解决这个问题吗?
此致、
感谢 Iven 的回复。
我在两个电路板之间检查了电路组件的起始部分。 所有这些都是相同的。 部件组装也是正确的、我没有发现任何焊料问题。
实际上、我测量了两个板的所有引脚上的电压-这里是总结。 测量是使用61/2 DMM 进行的、因此您将在此处看到 RMS 值。
IC 内部是否存在任何可能-出现了问题?
此致、
Ravi