This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:有关此器件噪声和纹波的查询

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130, TPS61170, LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906609/tps65130-queries-regarding-noise-and-ripple-of-this-device

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件: TPS61170LM2611

大家好 、团队成员

我想使用 TPS65130正负输出直流/直流转换器。 那么、您能否告诉我们该器件的最大纹波电压和噪声是多少。  

 

谢谢  
Mitesh

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于5月21日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitesh、

    我相信我们当地的 FAE Vikas 也就这个问题联系了我、我已经回复了他。 我相信他已经回答了你的问题,但如果你没有听到维卡斯的话,请告诉我。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    是的、Vikas 回应我说 TPS65130最大纹波电压为20mV、还建议使用其他 正负电源直流/直流转换  器、对于负电源直流/直流转换器、LM2611在我的应用中是可以的、但对于正电源、TPS61170无法实现。 在该数据表中、仍然没有获得该器件的最大纹波和噪声。  

    我们需要  输出范围为(+15V 和-15V)的正负直流/直流转换 器、其可调节且其最大纹波为10mV。  

    请根据我的要求推荐直流/直流转换器。  

    感谢 TI 团队
    Mitesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitish、

    TPS61170数据表中的图24显示了大约120mV 的纹波。 因此、这远远超出了您所需的规格。 通常、直流/直流转换器不提供集成或点噪声规格、因为它们不适用于低噪声应用、因此数据表中没有噪声规格。 如果您的应用现在需要噪声和纹波、则可能需要考虑直流/直流转换器和 LDO。 我在 TI.com 上搜索了几个其他解决方案、但却发现了任何能够满足您的低噪声和纹波要求的解决方案。

    此致、

    辽卡特