主题中讨论的其他器件: TPS61170、 LM2611
大家好 、团队成员
我想使用 TPS65130正负输出直流/直流转换器。 那么、您能否告诉我们该器件的最大纹波电压和噪声是多少。
谢谢
Mitesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
是的、Vikas 回应我说 TPS65130最大纹波电压为20mV、还建议使用其他 正负电源直流/直流转换 器、对于负电源直流/直流转换器、LM2611在我的应用中是可以的、但对于正电源、TPS61170无法实现。 在该数据表中、仍然没有获得该器件的最大纹波和噪声。
我们需要 输出范围为(+15V 和-15V)的正负直流/直流转换 器、其可调节且其最大纹波为10mV。
请根据我的要求推荐直流/直流转换器。
感谢 TI 团队
Mitesh
您好 Mitish、
TPS61170数据表中的图24显示了大约120mV 的纹波。 因此、这远远超出了您所需的规格。 通常、直流/直流转换器不提供集成或点噪声规格、因为它们不适用于低噪声应用、因此数据表中没有噪声规格。 如果您的应用现在需要噪声和纹波、则可能需要考虑直流/直流转换器和 LDO。 我在 TI.com 上搜索了几个其他解决方案、但却发现了任何能够满足您的低噪声和纹波要求的解决方案。
此致、
辽卡特