Other Parts Discussed in Thread: LM25085, TPS3701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3701 主题中讨论的其他器件:LM25085、
大家好、团队、
客户正在考虑将 TPS3701用于 LM25085的5V 输出监控器(UV、OV)。
- VMON:5V 输出
- VDD:16V,为 LM25085输入
- OUTA 和 B 连接到 LM25085的 RT 引脚
他们想知道上述电路可能无法启动。
您对 LM25085的5V 输出监控(UV、OV)有什么想法吗?
谢谢、此致、
米希亚基