This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701:直流/直流转换器的电压监控器

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085, TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956996/tps3701-voltage-monitor-from-dc-dc-converter

器件型号:TPS3701
主题中讨论的其他器件:LM25085

大家好、团队、

 

客户正在考虑将 TPS3701用于 LM25085的5V 输出监控器(UV、OV)。

 

  • VMON:5V 输出
  • VDD:16V,为 LM25085输入
  • OUTA 和 B 连接到 LM25085的 RT 引脚

 

他们想知道上述电路可能无法启动。

您对 LM25085的5V 输出监控(UV、OV)有什么想法吗?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    是的、客户回答正确。  由于 LM25085的输出决定了 LM25085的输入 RT 引脚状态、因此该电路不会启动。  我认为没有解决方案可以监控 LM25085的输出以自行开启或关闭。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     

    是否有任何具有 UVLO 功能的电压监控器件?

    如果它具有 UVLO 功能、则电压监控器件的输出将延迟。

     

    一旦输入电压上升到16V,TPS3701就可以监控 LM25085输出的 OV 和 UV。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    您是否可以绘制原理图?  我很难想象您所描述的内容。  您是否建议使用两个 TPS3701器件、其中一个器件监控16V 电压轨、另一个器件监控降压稳压器的输出?  如果是这样、您可以这样做、但我可能可以使用不同的电压监控器来监控输出。