我设计了使用 BQ24600的锂离子电池充电器。 我使用了1S6P 电池配置。
电池充电电流仅为250mA、而设定的充电电流为3A。 状态 LED 为低电平、表示正在充电、但未处于设定的充电电流。
不充电电流为3A 的可能原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Virednra:
什么是测量的 VFB 电压、什么是测量的电池电压? 您插入的电池很可能已放电、并且 BQ24600正在预充电条件下充电(VFB < VLOWV、其中 VLOWV = 1.55V)。 预充电电流是设定充电电流的1/10固定值、由 ISET 引脚上的电压决定。
另一种可能是电池接近充满电、并在 CV (恒压区域)充电、此时输出电压将被调节、充电电流将逐渐减小。
您好 Kedar、
谢谢、
测得的 REGN 电压= 6.2V
关于波形、由于鲜明的19、我在家工作、因此捕获 波形可能需要时间。 只要能够捕获波形、我就会更新您。
请看随函附上的原理图、请告诉我是否有任何建议?
e2e.ti.com/.../BQ24600_5F00_Charger.pdf
此致、
维伦德拉