This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:充电不是用它设定的充电电流完成的

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906900/bq24600-charging-is-not-done-with-its-set-charge-current

器件型号:bq24600

我设计了使用 BQ24600的锂离子电池充电器。 我使用了1S6P 电池配置。  

电池充电电流仅为250mA、而设定的充电电流为3A。 状态 LED 为低电平、表示正在充电、但未处于设定的充电电流。  

不充电电流为3A 的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virednra:

      什么是测量的 VFB 电压、什么是测量的电池电压? 您插入的电池很可能已放电、并且 BQ24600正在预充电条件下充电(VFB < VLOWV、其中 VLOWV = 1.55V)。  预充电电流是设定充电电流的1/10固定值、由 ISET 引脚上的电压决定。

     另一种可能是电池接近充满电、并在 CV (恒压区域)充电、此时输出电压将被调节、充电电流将逐渐减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我使用的是锂离子电池:INR-18650A

    测得的 VFB 电压 = 1.8V

    电池电压= 3.662V

    高侧 MOSFET (D)上的电压 = 11.9V  (G)= 5.721V   (S)= 3.73V

    低侧 MOSFET 上的电压(D)= 3.73V  (G)= 1.3V  (S)= 0V

    谢谢、


    维伦德拉

                           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:

      根据 SRN 和 VFB 的测量结果、电池未处于预充电模式。 您能否获取 HIDRV、LODRV、PH 的示波器捕获? 如果可能、请包含电感器电流波形、因为这将非常有用。 同时验证 REGN 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    谢谢、

    测得的 REGN 电压= 6.2V  

    关于波形、由于鲜明的19、我在家工作、因此捕获 波形可能需要时间。 只要能够捕获波形、我就会更新您。

    请看随函附上的原理图、请告诉我是否有任何建议?

    e2e.ti.com/.../BQ24600_5F00_Charger.pdf

    此致、

    维伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:

      我怀疑开关 MOSFET 未正确驱动、或者在 CCM 下运行存在一些问题、这就是充电控制器无法提供预期充电电流的原因。 查看这些波形后、我们可以缩小布局的根本原因、因为这些问题通常与布局接地或原理图中开关转换器部分的外部元件选择不当有关。

    根据原理图、原理图的 BQ24600部分看起来不错。 您能告诉我您正在使用的电感器的器件型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    谢谢、

    电感器的器件型号 = IHLP25CZET3R3M11    

    品牌:Vishay-Dale

    部件描述:  固定 IND 3.3UH 7A 26MOHM SMD

    此致、

    维伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:

      由于 BQ24600具有高开关频率、因此可降低电流纹波、并且来自数据表的3.3uH 电感器的电感器饱和电流额定值已足够。 下一步是观察波形。 您可以在获得机会时更新此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我已经捕获了 LODRV、HIDRV 和 PH 的波形。 随附捕获的波形。

    此致、

    维伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:

      对于这些捕获、您是否在示波器上点击了运行/停止? 这些信号中的一些看起来是重叠的、这是不正确的。 请使用边沿触发器。 对于 LODRV、该波形看起来不正确、因为负下冲电压过高。  

    请使用边沿触发器重新捕获这些内容