你(们)好
我们正在考虑在设计中使用 BQ25155电池充电器 IC 为单节锂聚合物电池充电。 在数据表中、我研究了 VIO 引脚。 我们不想将此引脚连接到系统的 IO 电源线、而是将其连接到 CC2642的 GPIO 引脚、CC2642是 TI 的 BLE 单工器件。 我们认为、连接到 GPIO 将为我们提供电源优势(我们可以将其关闭或打开、因为我们更愿意控制使用情况)。 GPIO 可在扩展电流(EC)模式下提供高达8mA 的电流。 在这方面,我有以下问题。
A) VIO 消耗的最大电流是多少?(无法在数据表的绝对最大额定值中找到它、可能我在这里遗漏了一些东西)
b)我们能想到在连接 GPIO 为 VIO 供电的那条线路中吗? 如果是、请向我们提供一些应用手册以支持上述设计。
B.1)该器件还具有中断以通知故障情况。 如果我们使用 I/O 为其供电、那么如果出现故障情况(发生在 VIO 断电时)、是否会在通过 GPIO 恢复供电时提供中断和其他数字状态?
此致、
Pothirajan.K