This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可实现最佳功耗的 BQ25155 VIO 设计

Guru**** 2520580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906438/bq25155-vio-design-for-optimum-power-consumption

主题中讨论的其他器件:BQ25155

你(们)好

我们正在考虑在设计中使用 BQ25155电池充电器 IC 为单节锂聚合物电池充电。 在数据表中、我研究了 VIO 引脚。 我们不想将此引脚连接到系统的 IO 电源线、而是将其连接到 CC2642的 GPIO 引脚、CC2642是 TI 的 BLE 单工器件。 我们认为、连接到 GPIO 将为我们提供电源优势(我们可以将其关闭或打开、因为我们更愿意控制使用情况)。 GPIO 可在扩展电流(EC)模式下提供高达8mA 的电流。 在这方面,我有以下问题。

A) VIO 消耗的最大电流是多少?(无法在数据表的绝对最大额定值中找到它、可能我在这里遗漏了一些东西)

b)我们能想到在连接 GPIO 为 VIO 供电的那条线路中吗? 如果是、请向我们提供一些应用手册以支持上述设计。

B.1)该器件还具有中断以通知故障情况。  如果我们使用 I/O 为其供电、那么如果出现故障情况(发生在 VIO 断电时)、是否会在通过 GPIO 恢复供电时提供中断和其他数字状态?

此致、

Pothirajan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在这方面的任何帮助都是值得赞赏的。

    此致、

    Pothirajan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VIO 引脚是充电器内部电平转换器的输入。 因此、这意味着连接到 MCU 的 GPIO 电压轨、而不是 GPIO。

    a)由于这是输入到电平转换器、因此电流在 uA 范围内将是最小的。 大多数电流将是充电器的 I/O 泄漏电流、每个引脚的最大电流约为1uA。

    b)发生故障时发送中断。 标志寄存器在读取时被清零、因此可在电源恢复后对其进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sharafadeen Raheem、

    在正常情况下、我完全同意您将 VIO 连接到我们微控制器的 I/O 电源轨。 当我们尝试查看为 VIO 供电的替代方法(我们的 GPIO 可提供高达8mA 的电流)时、会出现以下问题。 我尝试清楚地理解澄清"B"  

    在 VIO "未通电"时、如果发生错误事件/状态更改/中断、它们在充电器芯片内部维护、则其内部功能不会因"未通电 VIO 引脚"而受到影响。

    在 VIO 未通电期间、 LP (低功耗模式)引脚被解释为 LP 模式还是正常功耗模式?

    在 VIO 未加电期间、CE (低功耗模式)引脚被解释为有效/无效。

    此致、

    Pothirajan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了省电、您可以在应用中将 VIO 连接到 GPIO。

    如果除了 I2C 通信和通过/INT 中断之外未连接 VIO、则器件的任何功能都不会受到影响。

    /LP 引脚有一个内部下拉电阻器、因此器件将处于低功耗模式。

    /CE 还有一个转换为有效的内部下拉电阻器。

    对于电流消耗、总线通常被拉高、因此仅当 I2C 总线拉低或中断导致/INT 拉低时消耗电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharafadeen Raheem、

    感谢您的支持。 我认为我的所有问题都已解决。

    此致、

    Pothirajan.K