我可以使用一些帮助来诊断我们原型电路上 BQ24600电池充电器 IC 的运行情况。 我们使用它为单节锂离子电池充电。 充满电的设定点电压= 4.2V。 充电电流设置为0.5A。 下面我包含了 PCB 上电路的原理图。
此电路在几天内工作正常、但在过去几周内、我几乎在给 PCB 上电后立即在 STAT 输出引脚上获得1/2 Hz 误差脉冲。 我尝试了2个不同的电池、一个测量值约为3.18V、另一个测量值为4.12V。 无论连接哪个电池、充电器都能实现相同的功能、即使我手动将4.12V 放电至3.95V、如果我在未连接电池的情况下加电、也能实现相同的功能。 在我甚至将 CE 输入驱动为高电平之前、STAT 输出脉冲。
我查看的是数据表、但无法确定确切的问题。 我在 Vref 上测量3.3V 电压、在 TS 上测量大约1.65V 电压、因此我不认为 RTD 太热。 Vcc 引脚上的电压测量值为4.8V。 您能否就可能导致这种情况的原因提出任何建议? 我认为关键可能是、在我将 CE 驱动为高电平之前、它会在上电后立即向输出发送脉冲。
谢谢你
John