This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:状态引脚以1/2 Hz 的频率闪烁

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953515/bq24600-status-pin-blinks-at-1-2-hz

器件型号:bq24600

我可以使用一些帮助来诊断我们原型电路上 BQ24600电池充电器 IC 的运行情况。  我们使用它为单节锂离子电池充电。  充满电的设定点电压= 4.2V。  充电电流设置为0.5A。  下面我包含了 PCB 上电路的原理图。

此电路在几天内工作正常、但在过去几周内、我几乎在给 PCB 上电后立即在 STAT 输出引脚上获得1/2 Hz 误差脉冲。  我尝试了2个不同的电池、一个测量值约为3.18V、另一个测量值为4.12V。  无论连接哪个电池、充电器都能实现相同的功能、即使我手动将4.12V 放电至3.95V、如果我在未连接电池的情况下加电、也能实现相同的功能。  在我甚至将 CE 输入驱动为高电平之前、STAT 输出脉冲。

我查看的是数据表、但无法确定确切的问题。  我在 Vref 上测量3.3V 电压、在 TS 上测量大约1.65V 电压、因此我不认为 RTD 太热。  Vcc 引脚上的电压测量值为4.8V。  您能否就可能导致这种情况的原因提出任何建议?  我认为关键可能是、在我将 CE 驱动为高电平之前、它会在上电后立即向输出发送脉冲。

谢谢你  

John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新-发送上述信息后、电路立即停止脉冲并开始以1/2安培(正确)的电流为3.95V 电池充电。  因此、这似乎是间歇性问题。  我使用示波器引线探测电路板、因此 PCB 上可能有冷焊点?  无论如何、我仍然希望澄清导致1/2 Hz 闪烁状态的逻辑。

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      0.5Hz 时的 STAT 脉冲表示故障条件。 第一步是运行表2中定义的可能条件。 规格。 它指示哪些事件会导致 STAT 以0.5Hz 的频率在 BQ24600中闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我知道表2。  起初我不认为这很有帮助、因为我找不到"充电暂停"或"定时器故障"真正含义的明确定义、但在更彻底地阅读数据表后、我看到了它们是什么。  但是、我最初认为我没有充电暂停问题、因为电池处于室温(上面没有负载)、我不能有计时器问题、因为在 PCB 加电时闪烁立即开始。  因此、我将不得不看看还会发生什么情况。

    另一方面、我注意到、即使状态线在加电时立即闪烁、在充电使能线几秒钟后驱动为高电平后、充电器最后几次开始工作。  因此、一旦我启用充电、上电时的闪烁似乎不是一个真正的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我认为我们使用的 Vcc 太低。  因此、VREGN 可能过低。  但我想澄清一下当 VCC =最小值= 5V 时、VREGN 应该是什么。  根据数据表、VREGN = 6V+/- 0.3V、VCC = 10V、但当 VCC 较低时(5V、该 IC 允许的最小值)、这是什么?  它还显示 VREGN 的最大输出电流= 40mA、但我无法测量我的电路所见内容-因此、电流可能过高、导致 VEGN 下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     REGN 是一款输入电压为 VCC 的 LDO、因此如果 VCC 低于6V、则 REGN 不会以6V 的电压驱动。 它取决于 REGN 上的负载和 VCC 值、因为 REGN 将以线性模式运行、接近压降而不是饱和。  

    此部件还内置了一个30分钟内置的预充电安全计时器。 如果您在 VFB < VLOWV 时启动充电、并且在30分钟内、如果 VFB 未上升到高于 VLOWV、则将指示计时器故障、充电将停止。 切换充电使能引脚将重置所有计时器、以便充电后可以再次恢复。