请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A85 您好!
我的客户希望获得 Vout=0.82V。
如果数据表建议 R1 = 12.4K 欧姆、则计算出 R2为496K 欧姆。
则该电阻网络无法提供5uA 电流。
从噪声和 PSRR 的角度来看,为了提供大于5uA 的电流,建议使用哪种 R1和 R2?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户希望获得 Vout=0.82V。
如果数据表建议 R1 = 12.4K 欧姆、则计算出 R2为496K 欧姆。
则该电阻网络无法提供5uA 电流。
从噪声和 PSRR 的角度来看,为了提供大于5uA 的电流,建议使用哪种 R1和 R2?
此致、
希拉诺
您好 Kazuhiko、
下面提供了5个选项以及100、000个 Monte Carlo 仿真、为您提供每个选项的统计分析。
我们建议使用 NR/SS 电容器来滤除带隙基准噪声、并使用前馈电容器来滤除更高频率的噪声、如数据表中所述(请参阅下文)。
| R1 | R2 | Vout 平均值 | Vout 标准偏差 |
| 210 | 8450 | 0.819881678 | 0.002060806 |
| 205. | 8250 | 0.819878817 | 0.002060855 |
| 243. | 9760. | 0.819918036. | 0.002064724 |
| 2490 | 100000 | 0.819920003 | 0.002868345 |
| 3320. | 133000 | 0.819969952. | 0.003361973 |
谢谢、
斯蒂芬