This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:对于 Vout=0.82V、建议使用 R1和 R2

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907635/tps7a85-what-r1-and-r2-are-recommended-for-vout-0-82v

器件型号:TPS7A85

您好!

 

我的客户希望获得 Vout=0.82V。

如果数据表建议 R1 = 12.4K 欧姆、则计算出 R2为496K 欧姆。

则该电阻网络无法提供5uA 电流。

从噪声和 PSRR 的角度来看,为了提供大于5uA 的电流,建议使用哪种 R1和 R2?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    下面提供了5个选项以及100、000个 Monte Carlo 仿真、为您提供每个选项的统计分析。
    我们建议使用 NR/SS 电容器来滤除带隙基准噪声、并使用前馈电容器来滤除更高频率的噪声、如数据表中所述(请参阅下文)。

    R1 R2 Vout 平均值 Vout 标准偏差
    210 8450 0.819881678 0.002060806
    205. 8250 0.819878817 0.002060855
    243. 9760. 0.819918036. 0.002064724
    2490 100000 0.819920003 0.002868345
    3320. 133000 0.819969952. 0.003361973

    谢谢、

    斯蒂芬