主题中讨论的其他器件: UCC21540A
我设计了一个 PMSM 控制器、一切都运行良好。
但在相电压下、会出现一些振铃。
导致此问题的原因是什么?
MOSFET 驱动器 UCC21520并联双通道对于每个 MOSFET、我将使用隔离式12V 直流/直流转换器的分立式 MOSFET 驱动器驱动所有 MOSFET。
我已将栅极电阻器增加和减少到0R-10R 范围、没有任何变化。
我还有 RCD 缓冲器、连接到 MOSFET 的1R+47nF 电容器。
FSW=10kHz
总线电压非常平滑、无振铃。 总线电容器为5x6800uF Al-EL 电容器和20x22uF 陶瓷电容器。
在100rpm 时、相电压下没有振铃、而是随着电机速度的增加而增加振铃。 相电流约为15A。
MOSFET 具有较大的 Qgs 375nC、2个并联 MOSFET。
这是低侧 Vgs 电压、在栅极电压中可以看到小振铃、但在高侧没有振铃。