主题中讨论的其他器件: BQ51013B、 BQ24232
您好、先生、
我对 BQ24040和 BQ51013B 器件的工作温度范围有疑问。
在"绝对最大额定值"表中、显示了-40至150度的温度范围。
在"建议运行条件"表中、显示了0至125度的温度范围。
我们使用一个特殊的电池、当温度下降到-10度时可以充电。
如果温度传感器未被激活、BQ24040芯片能够以-10度的温度为电池充电吗?
在电池充电期间、芯片 BQ24040和 BQ51013B 允许的最低工作温度是多少?
感谢您的支持。
此致、