This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:工作温度

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51013B, BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906145/bq24040-operation-temp

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ51013BBQ24232

您好、先生、

我对 BQ24040和 BQ51013B 器件的工作温度范围有疑问。

在"绝对最大额定值"表中、显示了-40至150度的温度范围。

在"建议运行条件"表中、显示了0至125度的温度范围。

我们使用一个特殊的电池、当温度下降到-10度时可以充电。

如果温度传感器未被激活、BQ24040芯片能够以-10度的温度为电池充电吗?

在电池充电期间、芯片 BQ24040和 BQ51013B 允许的最低工作温度是多少?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yumiko、

    允许的最低工作温度是-40C 的绝对最大额定值、充电器将在-10C 下运行。 您可以使用固定的10k 电阻器来禁用温度感测功能。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、nick、

    感谢您的支持。

    非常有帮助。

    另一个有趣的问题是、为什么建议的最小温度范围限制为0度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yumiko、

    TS 引脚在0 - 60C 工作温度下可与大多数10k NTC 完美配合使用。 超出这些温度范围需要额外的电阻器配置。 请查看 BQ24232 d/s 的第8.3.5节,这可以针对 BQ24040完成,但偏置较低(50uA),这意味着不能扩展太多的范围。  

    BQ24040产品文件夹的"设计工具"部分包含一个计算器、可帮助您实现以下目标: 线性充电器 NTC 计算器

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    非常感谢。