Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD19538Q2 大家好、
我有一位客户在寻找一个将用于加热线圈应用的 FET。
流经 FET 的最大电流为3A、必须能够处理15W。
我正在尝试了解我们的哪些 FET 可以处理这种情况。 在 CSD19538Q2的数据表中、我看到 TC = 25°C 时的最大功耗为2.5W、最大功耗为20.2W。 20.2W 的计算似乎非常乐观、恒定外壳温度为25°C、而实际上它应该随着电流的增加而上升。
假设没有散热器、我应该在计算 FET 是否可以处理15W 时使用 R_theta_jc 或 R_theta_JA 吗?
在尽可能小的解决方案尺寸下、推荐使用哪种15W 解决方案?
谢谢、
Kevin