This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q2:功率耗散器件建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907531/csd19538q2-power-dissipation-part-recommendation

器件型号:CSD19538Q2

大家好、

我有一位客户在寻找一个将用于加热线圈应用的 FET。  

流经 FET 的最大电流为3A、必须能够处理15W。

我正在尝试了解我们的哪些 FET 可以处理这种情况。 在 CSD19538Q2的数据表中、我看到 TC = 25°C 时的最大功耗为2.5W、最大功耗为20.2W。 20.2W 的计算似乎非常乐观、恒定外壳温度为25°C、而实际上它应该随着电流的增加而上升。  

假设没有散热器、我应该在计算 FET 是否可以处理15W 时使用 R_theta_jc 或 R_theta_JA 吗?

在尽可能小的解决方案尺寸下、推荐使用哪种15W 解决方案?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您向客户推广 TI FET。 请通过电子邮件向我的 TI.com 电子邮件地址提供有关该应用程序的更多信息。 这将更容易在常规电子邮件中处理、而不是在这个公共论坛上来回移动。 您可以在我签名后的链接中的 MOSFET 登录页面上的"Support & training (支持与培训)"选项卡中找到有关 TI FET 的技术信息。