This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:TPS63031DSK

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953071/tps63031-tps63031dsk

器件型号:TPS63031

TPS63031DSK 降压 DCDC、此 DCDC 输出电压固定为3.3V、负载为 ST 公司的 stm32l151、因为严格的功耗要求、所以 stm32l151电源电压一致性要求很高。

1 μ s、制作了50块电路板。 在50个电路板中、tps63031dsk 的最小输出电压为3.29v、最大输出电压为3.41v、大多数电路板为3.36-3.39v。

2、tps63031dsk 的输入端子是最大电压为3.6V 的锂电池。 目前、我们已经测试了3.4V 至3.6V 的输入电压。

3 μ A、输出的浮点是否在正常范围内?

4、以下是原理图。 如何对其进行调整以确保输出一致性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    我认为您的测试结果基于轻负载、因此 TPS63031在 PSM 下工作、结果在容差范围(-3%~+6%)内、如下所示。

    如果您需要更好的一致性、最好的方法是禁用 PSM 并仅使用 PWM、其中的容差为1%。 如果 stm32l151消耗的电流超过50mA、则 PWM 中效率的弱点并不明显。 它取决于您的负载。 为何严格的功耗要求需要高电源电压一致性?

    如果您需要调整工作模式、R125不应为0、R117可以移除以降低功耗。

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    此问题是否有任何更新?

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    长时间没有听到您的声音。 我认为问题已经解决。 如果没有、请随时联系我们。

    此致、

    徐玉辰