TPS63031DSK 降压 DCDC、此 DCDC 输出电压固定为3.3V、负载为 ST 公司的 stm32l151、因为严格的功耗要求、所以 stm32l151电源电压一致性要求很高。
1 μ s、制作了50块电路板。 在50个电路板中、tps63031dsk 的最小输出电压为3.29v、最大输出电压为3.41v、大多数电路板为3.36-3.39v。
2、tps63031dsk 的输入端子是最大电压为3.6V 的锂电池。 目前、我们已经测试了3.4V 至3.6V 的输入电压。
3 μ A、输出的浮点是否在正常范围内?
4、以下是原理图。 如何对其进行调整以确保输出一致性?