This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122方程式(16)和(18)变量"A"和"n"

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952868/lm5122-lm5122-equations-16-and-18-variables-as-and-n

器件型号:LM5122

尊敬的 TI 代表:

 在 SNVS954H 数据表中...

请定义方程式组(16)和(18)中的变量"As"。 它是否仅包含10个 Rs*is 或必须包含 Vslope? 您能提供一个公式吗?

此外、在(16)中、最后一个项目符号提到"n 是相位数"。 是否应为"n 是相位数"(例如、n=2表示双相、n=4表示四相、等等)?

谢谢你。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5122。 正如电流感应放大器的增益一样。 其典型值为10。  

    N 是设计中的相位数。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    一个建议是、在数据表第9页的表中针对"电流感应放大器增益"字段添加"AS "。