请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 尊敬的 TI 代表:
在 SNVS954H 数据表中...
请定义方程式组(16)和(18)中的变量"As"。 它是否仅包含10个 Rs*is 或必须包含 Vslope? 您能提供一个公式吗?
此外、在(16)中、最后一个项目符号提到"n 是相位数"。 是否应为"n 是相位数"(例如、n=2表示双相、n=4表示四相、等等)?
谢谢你。
James
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.