请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM66100 您好!
例如、如果 Vin1为5V 且 VIN2未连接(悬空)、则/CE 悬空、处于不建议的状态。 在 DS 中有信息:请勿保持悬空。 在双理想二极管 ORing 的运行中、我是否有不了解的地方?
谢谢、此致、
Mateusz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
例如、如果 Vin1为5V 且 VIN2未连接(悬空)、则/CE 悬空、处于不建议的状态。 在 DS 中有信息:请勿保持悬空。 在双理想二极管 ORing 的运行中、我是否有不了解的地方?