This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100

Guru**** 2531530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956169/lm66100-lm66100

器件型号:LM66100

您好!  

例如、如果 Vin1为5V 且 VIN2未连接(悬空)、则/CE 悬空、处于不建议的状态。 在 DS 中有信息:请勿保持悬空。 在双理想二极管 ORing 的运行中、我是否有不了解的地方?  

谢谢、此致、
Mateusz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    请重新上传您的数字吗? 我们看不到它。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    我在上一条消息中附加的图:

    这种情况非常危险、尤其是在辐射射频抗扰度测试(IEC 61000-4-3)期间、不应通过任何风险分析或最坏情况分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您的担忧。  

    您能否在顶部/CE 引脚上放置一个高值下拉电阻器? 例如几个欠 kOhm 或一个 MOhm? 这将防止悬空情况。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    非常感谢您回答我的问题。

    如果在此配置中存在浮点 CE 引脚存在任何风险、我认为您应该向数据表中添加有关该引脚的信息。

    谢谢、此致、
    Mateusz