请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54J061 主题中讨论的其他器件: TPS566231、 TPS566238
你(们)好,先生
请问 TI 有适用于 RT6220的 P2P 解决方案
输入电压可低于17V,输出电流可低于6A
同样的封装是关键点
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.