This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:RT6220

Guru**** 2507655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J061, TPS566231, TPS566238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956216/tps54j061-rt6220

器件型号:TPS54J061
主题中讨论的其他器件: TPS566231TPS566238

你(们)好,先生  

请问 TI 有适用于 RT6220的 P2P 解决方案

输入电压可低于17V,输出电流可低于6A

同样的封装是关键点  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaileh、

    我支持 TPS54J061、但我不知道另一个器件与 RT6220引脚相同。 我将与我们的其他团队一起查看他们是否有一个团队。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaileh、

    抱歉、我们也没有适用于 RT6220的 P2P 解决方案。

    我们具有6A 器件的极小封装尺寸、TPS566231或 TPS566238可支持3-17V、6A。 如果您需要更多帮助、请告知我们。

    谢谢、

    Lishuang