This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:UCC28070A 单相 PFC、直流输入工作、交流输入不工作、甚至没有一个开关事件

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907383/ucc28070a-ucc28070a-single-phase-pfc-dc-input-works-ac-input-does-not-work-no-even-one-switching-event

器件型号:UCC28070A

您好!  

我正在使用 UCC28070A 设计单相 PFC (~400Vdc 输出)、  

与该控制器相关的原理图如下所示:

我对其进行了测试、结果是、当+dc 或-dc 输入处于120Vdc~380Vdc 的范围内时、它在轻负载和满载条件下都能正常工作。

但是、当我切换到交流输入条件时、它不起作用。

我认为 ss 引脚的波形异常、如下所示:

测试条件:150VAC@50Hz   0.2A 负载;

蓝色:PFC 输出电压;          绿色:SS 引脚电压;         红色:您可以将其视为50Hz 输入交流电压、但实际上并非如此;        黄色:输入交流电流;

您可以看到每当 VSS (ss 引脚上的电压)达到 Vsense (我计算得出、当 VSS 开始下降时发现它等于 VSENSE)时、它在每个交流过零点处开始降低一点、直到达到0.75V、然后重新启动......... 甚至没有发生任何切换事件…

在直流输入条件下、一切都是正确的。

非常感谢。

B/R

Jankel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jankel、

    您需要随使用的元件值附加完整的原理图。
    此外、您还应使用 Excel 计算器工具并附加结果、以便了解您的设计要求。

    您发布的嵌入式图像没有足够的信息来回答您的问题。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    其他信息对这个问题没有用处。

    根据我的小信号建模和补偿计算、控制环路绝对稳定、该计算已经过我的仿真验证、因此我没有显示初始控制环路组件值、这些值在之前导致不稳定、以确保不会出现混淆。 (此外、TI 提供的 Excel 和 Mathcad 计算器不适合我的应用、因为它们适用于两相交错拓扑、而不是单相。 这就是为什么我没有使用这种不合适的 Excel、所以我没有附加它。)

    请记住、在直流输入条件下、无论是正直流输入还是负直流输入、一切都是正确的。

    我唯一想知道的是什么可能导致此问题? 您对此类 VSS 波形有任何经验吗?

    此致

    曹 Jankel