您好!
在我们的新设计中、我们不通过 TPS2363控制 PCIe 主电压(3.3V)。我们仅使用12v 主电压和通过 TPS2363使用3.3V 辅助电压
我们想知道、这会导致故障信号出现任何问题、器件将跳闸。 目前、引脚3VGATEA、3VGATEB、3VOUTA 和3VOUTB 处于悬空状态。
对于这些引脚是否有任何建议以避免跳闸。
此致、
Padmesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Praveen、
感谢您的回答。 我只想澄清以下几点:
您提到"只要 SH33A/B 引脚上有3.3SH33A/B、故障就不应置为有效。" 这意味着应将一个感应电阻器连接到3.3V、并且电阻器的两侧应连接到 TPS2363的引脚 SH33A/B 和 SL33A/B。 如果我错了、请纠正我的问题。
我们的实施如下所示:
由于我们连接的是3.3V 电压、因此 UVLO 将不存在、但我们应保持45mV 的最小电流阈值。 我们如何管理它、因为负载电流为0、并根据以下公式
阈值电压= Rsense *等量阈值将始终为零。 是否有任何内部逻辑来缓解这种情况? 此条件是否会产生任何问题?
提前感谢
此致、
Padmesh