This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:如果某个主插槽或两个主插槽未通过 TPS2363在3.3V 时使用、如何处理故障信号

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904190/tps2363-how-to-handle-the-fault-signal-if-one-of-the-main-slot-or-both-the-main-slots-are-not-used-through-tps2363-for-3-3v

器件型号:TPS2363

您好!

在我们的新设计中、我们不通过 TPS2363控制 PCIe 主电压(3.3V)。我们仅使用12v 主电压和通过 TPS2363使用3.3V 辅助电压

我们想知道、这会导致故障信号出现任何问题、器件将跳闸。 目前、引脚3VGATEA、3VGATEB、3VOUTA 和3VOUTB 处于悬空状态。

对于这些引脚是否有任何建议以避免跳闸。

此致、

Padmesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmesh、

    让 3VGATEA、3VGATEB、3VOUTA 和3VOUTB 引脚悬空时、我看不到任何问题。  只要 SH33A/B 引脚上有3.3SH33A/B、故障就不应置为有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Padmesh、

    希望您的问题得到解答。 如果您没有进一步的问题,我们可以关闭此主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回答。 我只想澄清以下几点:

    您提到"只要 SH33A/B 引脚上有3.3SH33A/B、故障就不应置为有效。" 这意味着应将一个感应电阻器连接到3.3V、并且电阻器的两侧应连接到 TPS2363的引脚 SH33A/B 和 SL33A/B。 如果我错了、请纠正我的问题。

    我们的实施如下所示:

       

    由于我们连接的是3.3V 电压、因此 UVLO 将不存在、但我们应保持45mV 的最小电流阈值。 我们如何管理它、因为负载电流为0、并根据以下公式

    阈值电压= Rsense *等量阈值将始终为零。 是否有任何内部逻辑来缓解这种情况? 此条件是否会产生任何问题?

    提前感谢

    此致、

    Padmesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmesh、

    看起来我之前的消息中有一个拼写错误。 我的意思是、" 只要 SH33A/B 引脚上有3.3V 电压、故障就不应置为有效。"

    如果您将 SH33A/B 和 SL33A/B 直接连接到3.3V、则应该可以、如下所示。