主题中讨论的其他器件:LM51551、
大家好、
我的客户正在评估反激式控制器(LM51551)+同步整流器控制器的性能、而 SCH 如下所示。
下面显示的效率测试结果、在使用或不使用 SR 控制器时似乎没有区别。 即使使用二极管、效率结果也会更好。 是否有任何方法可以提高效率?
|
问题9. |
问题10. |
缓冲器 |
效率(%) (V=22.6V) |
|||||
|
Iout= 0.3A |
Iout=0.5A |
Iout=1.0A |
Iout=1.5A |
Iout=2.0A |
Iout=2.5A |
|||
|
MOS FDMS86252 |
二极管 SMPD5100-C |
打开 |
77.26. |
79.81. |
83.98 |
86.37. |
85.15. |
85.55. |
|
MOS FDMS86252 |
二极管 SMPD5100-C |
常闭 |
81.69 |
85.61. |
85.42. |
87.26 |
87.3. |
86.04 |
|
MOS FDMS86252 |
MOS FDMS86252 |
打开 |
77.36 |
74.76. |
82.55 |
85.42. |
83.64 |
84.22. |
|
MOS FDMS86252 |
MOS FDMS86252 |
常闭 |
77.29. |
82.81 |
82.51 |
84.95 |
83.26. |
83.95. |
非常感谢。
陈文森