This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:效率问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907221/ucc24612-efficiency-question

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:LM51551

大家好、

我的客户正在评估反激式控制器(LM51551)+同步整流器控制器的性能、而 SCH 如下所示。

下面显示的效率测试结果、在使用或不使用 SR 控制器时似乎没有区别。 即使使用二极管、效率结果也会更好。 是否有任何方法可以提高效率?

问题9.

问题10.

缓冲器

效率(%) (V=22.6V)

Iout= 0.3A

Iout=0.5A

Iout=1.0A

Iout=1.5A

Iout=2.0A

Iout=2.5A

MOS FDMS86252

二极管 SMPD5100-C

打开

77.26.

79.81.

83.98

86.37.

85.15.

85.55.

MOS FDMS86252

二极管 SMPD5100-C

常闭

81.69

85.61.

85.42.

87.26

87.3.

86.04

MOS FDMS86252

MOS FDMS86252

打开

77.36

74.76.

82.55

85.42.

83.64

84.22.

MOS FDMS86252

MOS FDMS86252

常闭

77.29.

82.81

82.51

84.95

83.26.

83.95.

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    感谢您关注 UCC24612 SR 控制器。

    从测试结果可以明显看出、SR MOSFET 未导通、 仅使用体二极管进行整流。  这就是外部二极管具有更高效率的原因。

    客户可以验证我在 SR-FET 上进行的栅源探测、以查看 是否存在良好的 Vgs 波形。

    假设没有 、我们会寻找不良 Vgs 的原因。  从我对原理图的检查中可以看出 、滤波 VDD 的 C30仅为0.1uF。  

    我认为 C30太低、无法提供驱动 FET 所需的逐周期栅极电荷、同时使 VDD 保持高于 UVLO。
    请 将其增加至1.0uF (或更高)的正常值。  检查栅极驱动器是否正确、并检查 VDD 是否有足够的裕量达到其 UVLO 阈值。

    此致、
    Ulrich