This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420EVM-01:电流限制和 EN 电压

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906887/tps2420evm-01-current-limit-and-en-voltage

器件型号:TPS2420EVM-01
主题中讨论的其他器件:TPS2420

在 TPS2420EVM 测试期间、我们有两个问题。

EN 引脚断开、输入电压为2.85V。  EN 引脚的电压为1.2V。 这与计算不同。

2. Imax 设置为5A,负载电流为6A (小于1.6*Imax)。  为什么 TPS2420器 件会立即关断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    1. EN 引脚为开路意味着什么? 您是指引脚悬空吗?
      • 要使能器件、使能引脚电压需要小于1V。

    2.当您尝试消耗大于5A 的负载电流时、TPS2420器件会将电流限制为5A。 在限制电流的同时、FET 中会出现功率耗散。 当结温上升至160C 时、内部 FET 关断。

      • 您能否与输入电压、输出电压、输入电流和 VCT 共享波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen。

        客户使用 EVM 进行测试、EN 引脚悬空、移除 C2。  EN 引脚 保持悬空。 VIN=5V。

       当 EN = 1.21V 时、内部 MOSFET 关闭、我们可以看到 VOUT 输出。  这与 EN 不匹配小于1V,请启用 IC。   Jason 稍后将上传波形。  您可以参考波形并给出一些注释。

        我这边的另一个问题是、当 VIN = 2.85V 时、根据 DS 中的块电阻器偏差、我们计算出 EN 电压为1.8V。 但是、当我们使用 OSC 检查 EN 电压时、我们发现它是1.2V、这很奇怪。 也请帮助检查。

      对于电流限制问题、 您是否意味着内部 MOSFET 会在温度上升到160C 时关闭? 我们从 DS 关断模式一章中获得信息,当电流为1.6*(最大限制电流)时,FET 将关断,但我们尝试电流高达6A (电流限制设置为5A ), MOSFET 将关断。 这与 DS 不同。 您是否意味着 MOSFET 关断仅由1.6*5A 控制,温度也会影响 MOSFET 的行为?

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1CH1 PG、CH2 EN、CH3 VOUT、CH4 VIN。  

    2CH1 Vout,CH2 CT,CH3 FLT、CH4 IOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XIN:

       您能否检查 VIN == 5V、EN 电压?

        此外、请帮助检查 VIN=2.85V、EN 电压。 不要在 VIN 启动时测量它、我是说您使用直流电源强制将电压施加到 VIN、检查 EN 电压、并在此处更新信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VIN =5V、EN 电压为2.34V

    如果 VIN=2.85V、EN 电压为1.38v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason、四月

    EN/引脚不应悬空。 未使用时将其接地。

    当负载电流超过 Imax 时、TPS2420器件会将电流限制为 Imax。 您已在此处设置 Imax = 5A。

    由于您已将负载电流设置为6A、因此电流将限制为5A、在此过程中、输出电压将会下降。 现在、器件中的功耗=(Vin -Vout)* Imax。 这种功率耗散会增加 IC 结温。 如果该温度 160C 的阈值时、内部 FET 关断。

    请勿在 CC 模式下使用电子负载来施加负载。 始终使用电阻负载来评估电子保险丝器件。

    • 对于电阻负载、输出工作点将由电流限制工作模式下的电子保险丝决定。 在有源负载(e-load)的情况下、输出电压和电流将由电流限制模式下的 e-load 特性和 eFuse 特性决定。 因此、负载电流不能受电子保险丝设定电流限制的限制。 您将观察到与电流限制值不同的电流。
    • 备选说明:当电子保险丝器件达到电流限值时、该器件充当电流源。 如果在 CC 模式下使用电子负载进行测试、则会在网络中串联两个电流源。 当电子 CC 负载超过电子保险丝器件的设定电流限值时、电子负载会尝试下拉输出电压并改变除电流限值以外的工作电流。