This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:I/O 引脚信息

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956443/tps53659-i-o-pins-information

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件:TPS549A20

大家好、

我们的客户需要有关 TPS53649 I/O 引脚的更多信息。 他们认为数据表中缺少此信息。

它们是否需要 I2C SDA、SCL 上的3.3V 上拉电阻器?

针对 TPS549A20的相同查询(如果您可以包含答案)。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们还有任何您可以参考的应用手册吗?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 是一个开漏接口。 每个 SDC、SCL 和 ALERT 引脚必须至少有一个上拉电阻。 请为 TPS549A20提交另一个线程、因为 e2e 系统会将这些线程直接路由给器件所有者。