Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53659 主题中讨论的其他器件:TPS549A20
大家好、
我们的客户需要有关 TPS53649 I/O 引脚的更多信息。 他们认为数据表中缺少此信息。
它们是否需要 I2C SDA、SCL 上的3.3V 上拉电阻器?
针对 TPS549A20的相同查询(如果您可以包含答案)。
提前感谢!
艺术