This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:如何配置驱动器以处理2线对30W 和4线对90W

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953787/tps23881-how-to-configure-driver-to-handle-both-2-pair-30w-and-4-pair-90w

器件型号:TPS23881

您好!

我在电路板上使用 TPS23881 (请参阅随附的原理图)。 它有8个通道,我想对其进行配置,以便处理6个端口:

端口1的通道1 (30W PoE+)
端口2的通道2 (30W PoE+)
端口3的通道3和4 (90W HiPoE)
端口4的通道5和6 (90W HiPoE)
端口5的通道7 (30W PoE+)
端口6的通道8 (30W PoE+)

我已经启动了电路板、每个通道似乎都可以正常工作。

现在、我需要对所有寄存器进行编程、以便将通道3和4以及通道5和6相结合。 如何配置 TPS?  

关于功率分配设置(寄存器0x29),它是所有端口的最大功率配置吗?

我需要在端口3和4上全功率(4线对90W)。 其它端口(2线对30W)将会发生什么情况?

我想我必须使用4线对90W 配置对0x29寄存器进行编程。 对吗?

此致

Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    目前正在研究这一问题,并将在有答案时公布。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    很抱歉耽误你的时间。 正确的、您设置功率分配寄存器、并且还需要在端口上电时设置管制寄存器。 功率分配设置能够分别设置4线对或2线对配置以及每个端口的端口功率分配。 这是因为881可以灵活地配置每个通道。 因此、90W 端口不应影响30W。 另请注意、每个端口上的保护将来自每个端口的管制寄存器。 这使您可以在何时保护每个端口时设置电源阈值。

    我还建议查看 TPS23881产品页面的软件开发选项卡中的 TPS23881参考代码。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、
    具体而言、您如何转换寄存器值中的解释?

    对于最大输出功率为30瓦的 PoE+端口(通道1和2):

    • 2线对管制通道1配置寄存器(0x1E)和2线对管制通道2配置寄存器(0x1F)设置为60 (30W)
    • 4线对管制通道1和2配置寄存器(0x2A)如何? 它是否应保持设置为0xFF 以便仅在2线对模式下运行? 是否应设置另一个值?

    对于4线对模式下最大输出功率为90瓦、2线对模式下最大输出功率为30瓦的高 PoE 端口(通道3和4):

    • 我认为4线对管制通道3和4配置寄存器(0x2B)应设置为180 (90W)。
    • 2P 寄存器如何? 2线对管制通道3配置寄存器(0x20)和2线对管制通道4配置寄存器(0x21)是否应设置为60 (30W)? 4线对模式下是否可以提供2x45W 的功率?

    感谢你的帮助
    此致
    Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    注意:管制寄存器在加电后由 PSE 根据分配的分类自动设置为自动和半自动模式。 所使用的设置位于表37、38和47中的数据表中。

    对于最大输出功率为30瓦的 PoE+端口(通道1和2):
    您将把0x29功率分配设置为2P、30W。
    在自动模式和半自动模式下开启时、TPS23881会将2线对管制通道1配置寄存器(0x1E)和2线对管制通道2配置寄存器(0x1F)设置为4类的60 (30W)。
    如果您需要不同的值、则需要在上电后配置2P 管制寄存器。
    4线对管制通道1和2配置寄存器(0x2A)应保持在0xFF。 它们不适用于2P 通道。


    对于具有80瓦最大输出功率的通道3和4:
    您将把0x29功率分配设置为4P、90W。
    在自动模式和半自动模式下开启时、TPS23881会将2线对管制通道1配置寄存器(0x1E)和2线对管制通道2配置寄存器(0x1F)设置为4类的60 (30W)。
    4线对管制通道1和2配置寄存器(0x2A)也根据单特征或双特征设置、以达到两个通道所需的总功率。 对于8级单一特征和5级双特征、此设置将为90瓦。
    如果需要不同的值、则需要在上电后配置2P 和4P 管制寄存器。 可以在4P 模式下设置2X45W。

    此致、

    NITYA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nitya、

    我的设计将 PoE+(通道1和2)和 HiPoE (通道3和4)与相同的 TPS2881混用、因此功率分配寄存器(0x29)必须设置为90W。

    关于 PoE+端口,您的答案很清楚:2P 多项式寄存器设置为30W,4P 多项式寄存器保持为0xFF。

    关于还可以处理 PoE+的高 PoE 端口、 2P 多项式寄存 器设置为30W、而4P 多项式寄存器设置为90W。 对吗?

    谢谢

    此致

    Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    配置的所有参数

    端口1的通道1 (30W PoE+)
    端口2的通道2 (30W PoE+)
    端口3的通道3和4 (90W HiPoE)
    端口4的通道5和6 (90W HiPoE)
    端口5的通道7 (30W PoE+)
    端口6的通道8 (30W PoE+)

    对于端口1-4、应设置0x29 = 0xF3;对于端口5-8、应设置0x29 = 0x3F。 这使端口1、2、7、8个2P 端口、3-4和5-6成为4P 端口。 (设置这些字节的方式取决于您使用的是配置 A 模式还是配置 B 模式)。  

    关于"关于还可以处理 PoE+  的高 PoE 端口、2P 多项式寄存器设置为30W、而4P 多项式寄存器设置为90W。 对吗?"。 对于90W 的情况、我不确定是否要在两个通道上将2P Pcut 设置为30W。 2P Pcut 应为45W、以便端口可以在4对上支持90W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nitya、

    感谢您的清晰解释!

    此致

    斯特法内