您好!
我在电路板上使用 TPS23881 (请参阅随附的原理图)。 它有8个通道,我想对其进行配置,以便处理6个端口:
端口1的通道1 (30W PoE+)
端口2的通道2 (30W PoE+)
端口3的通道3和4 (90W HiPoE)
端口4的通道5和6 (90W HiPoE)
端口5的通道7 (30W PoE+)
端口6的通道8 (30W PoE+)
我已经启动了电路板、每个通道似乎都可以正常工作。
现在、我需要对所有寄存器进行编程、以便将通道3和4以及通道5和6相结合。 如何配置 TPS?
关于功率分配设置(寄存器0x29),它是所有端口的最大功率配置吗?
我需要在端口3和4上全功率(4线对90W)。 其它端口(2线对30W)将会发生什么情况?
我想我必须使用4线对90W 配置对0x29寄存器进行编程。 对吗?
此致
Stephane