This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:数据表中图14的 TPS7A33测试条件

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953967/tps7a33-tps7a33-test-condition-of-figure-14-in-datasheet

器件型号:TPS7A33

大家好、团队、

我的客户很想选择输出电容器(47uF) 、他们认为 应该在 Cout 选择时考虑 ESR、因为"高 ESR 电容器可能会降低 PSRR 并影响稳定性。" 数据表(第16页)中编写的

他们对电源抑制比与 COUT ESR 的关系以及 PSRR 的测试条件有一些疑问(图14)。 电源抑制比与 COUT 间的关系)。 请提供建议吗?

1) 1)是否有任何电源抑制比与 COUT ESR 的数据?

2)   图14中 PSRR 测试的 Cout (10uF、22uF、47uF 和100uF)的类型号(或 ESR)是多少。 电源抑制比与 COUT 间的关系?

3) 3)您是否会分享 PSRR 测试的原理图?  什么是 Vin 电压?  什么是输出电压?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    我们没有任何 COUT 的 PSRR 与 ESR 的直接数据。 但是、我们可以通过其他方法分析 ESR 的影响。 使用 Murata 的 SimSurfing 在线工具、我已经拔出了电容为10uF 和100uF 的几个电容器的阻抗特性、因为我们知道、对于较大的电容器、ESR 通常较低。 下面显示了两个电容器的阻抗:

    请注意、对于100uF 电容器、最低阻抗点处于较低的频率、其 ESR 较低。 此处重要的是、最低点(或接近最低点的区域)进一步处于 LDO 本身的带宽内、通常约为几百 kHz。 这意味着、我们可以针对正在运行的频率从电容器中获得更好的滤波。

    [引用 user="Akihisa Tamazaki]2)   图14 PSRR 测试的 Cout 类型号(或 ESR)是多少(10uF、22uF、47uF 和100uF)。 电源抑制比与 COUT 的关系?[/报价]

    ESR 不是在这些测试期间记录的值。 但是、我们可以看一下图14、并且在上面的解释中、我们可以得出一些结论。

    对于所有输出电容器大小、第一个峰值是相同的、因为它是 LDO 本身极点位置的结果。 第二个尖峰是输出电容器导致的。 请注意、对于橙色线(对于 COUT = 100uF)、第二个尖峰以低于其他尖峰的频率发生。 这同样有利于 PSRR、因为在 LDO 带宽内、PSRR 已增加。  

    [引用 user="Akihisa Tamazaki]3)您是否会共享 PSRR 测试的原理图?  什么是 Vin 电压?  什么是 Vout 电压?[/quot]

    对于 PSRR 测量、我们使用波特100。 移除输入电容器、以便使用交流信号轻松驱动输入。 输入和输出如图顶部所述:

    输入和输出电压的绝对值将对 PSRR 产生影响、但更重要的是可用的余量。 输入具有一个幅度为的叠加交流信号、这样 LDO 在低电平点不会进入压降。 对于该测试、Iout = 1A、如图14所示。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick–San、

    非常感谢您对 ESR 与 PSRR 的答复和详细分析。
    我明白了。 当客户有其他问题时、我可能会再次询问您。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick San、

    客户还有其他问题。 请提供建议吗?

    1) 1)   您使用 Murata 的 SimSurfing 在线工具展示了阻抗特性10uF 和100uF ESR 与频率间的关系。  您选择了10uF 和100uF 电容的类型编号是什么?

    2)    2)数据表中图14的 PSRR 测试的 Cout 类型编号(10uF、22uF、47uF 和100uF)是多少?

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    [引用 USER="Akihisa Tamazaki]1)   您使用 Murata 的 SimSurfing 在线工具展示了阻抗特性10uF 和100uF ESR 与频率的关系。  您选择了10uF 和100uF 电容的类型号是什么?[/QUERP]

    我随机选择了电容器、以显示较大电容器的 ESR 通常较低。 要回答这个问题、图中直接显示了 ESR 与频率之间的关系。 您可以将 ESR 的单个值定义为最低点的电阻、因此10uF 电容的 ESR 约为3m Ω@~1MHz、100uF 约为1Mohm @~200kHz。 您可能需要解释 ESR 通常定义为单个数字、但实际上不是恒定数字、如图所示。  

    [引用 USER="Akihisa Tamazaki]2)    数据表中图14 PSRR 测试的 Cout 类型号是多少(10uF、22uF、47uF 和100uF)?[/引用]

    我们没有用于生成图14的电容器的 ESR 值。 不过、我们知道电容器是陶瓷电容器、因此您可以假设较高电容值下的 ESR 较小、我提供的图可能是图14中使用的电容器的良好参考点。 即、10uF 电容器可能具有大约3-6m Ω@大约500kHz-1MHz 的 ESR、100uF 电容器可能大约为.5-1.5m Ω@大约100200kHz、而中间值介于这些值之间。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick San、

    我很抱歉这个误导性问题。

    关于问题2)
    客户希望了解数据表中图14中电容器的类型号。 例如 、Murata 制造的 GRM188D70E476ME01#、47uF。  他们不想知道 ESR 值。

    您是否会查看 电容器的类型数量?

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    很抱歉造成混淆。  

    我曾与进行特性评估的工程师交谈、测试过程中未记录确切的器件型号。 他们说他们使用 X5R 或 X7R 电容器、并且可能使用0805来简化焊接。 这与我们能够得到的一样具体、因为我们通常不会记录确切的器件型号。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick San、

    我知道。
    非常感谢您的支持。

    此致、
    Akihisa Tamazaki