大家好、团队、
我的客户很想选择输出电容器(47uF) 、他们认为 应该在 Cout 选择时考虑 ESR、因为"高 ESR 电容器可能会降低 PSRR 并影响稳定性。" 数据表(第16页)中编写的
他们对电源抑制比与 COUT ESR 的关系以及 PSRR 的测试条件有一些疑问(图14)。 电源抑制比与 COUT 间的关系)。 请提供建议吗?
1) 1)是否有任何电源抑制比与 COUT ESR 的数据?
2) 图14中 PSRR 测试的 Cout (10uF、22uF、47uF 和100uF)的类型号(或 ESR)是多少。 电源抑制比与 COUT 间的关系?
3) 3)您是否会分享 PSRR 测试的原理图? 什么是 Vin 电压? 什么是输出电压?
非常感谢您的建议。
此致、
Akihisa Tamazaki