Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
为单节锂电池充电、直流电源24V 为 BQ24650供电、根据应用电路、R3=1M、R4=56K、因此 MPPT=22.6v;Rs = 20 m Ω、因此输出电流= 2A;输出电压由万用表在2.6V 时测量。
问题1:对于24V 固定直流电源、应将 MPPT 电压设置多少?
问题2:为什么该电路的充电电流不能达到2A、最大值仅为0.8A?
问题3:为什么输出电压在2.58和2.6V 之间波动?(使用万用表测量)
期待您的回复、谢谢!