This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650为单节锂电池充电、MPPT= 22.6v、输出电压设置为2.6V。输出电流设置为2A、为什么't 输出电流达到2A、最大值仅为0.8A?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904721/bq24650-bq24650-charges-the-single-lithium-battery-mppt-22-6v-and-the-output-voltage-is-set-to-2-6v-the-output-current-is-set-to-2a-why-can-t-the-output-current-reach-2a-and-the-maximum-is-only-0-8a

器件型号:BQ24650

为单节锂电池充电、直流电源24V 为 BQ24650供电、根据应用电路、R3=1M、R4=56K、因此 MPPT=22.6v;Rs = 20 m Ω、因此输出电流= 2A;输出电压由万用表在2.6V 时测量。

问题1:对于24V 固定直流电源、应将 MPPT 电压设置多少?

问题2:为什么该电路的充电电流不能达到2A、最大值仅为0.8A?

问题3:为什么输出电压在2.58和2.6V 之间波动?(使用万用表测量)

期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.  对于太阳能电池板、我们建议将80%的输入电源用于 MPPSET。 对于直流电源、应将该值设置为最低、输入电压下降是可以接受的。  
    如果可能、会出现几种情况。 要进一步了解、请执行以下测试。
    1. 什么是 VFB 电压?
    2. 什么是 MPPSET 引脚电压和 VCC 电压(靠近 IC)
    3. 在示波器捕获上捕获 PH、HIDRV、LODRV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    非常感谢您的回复!  答案如下: i=OA (开路)   ,i=0.6A (充电) )  

    1. 什么是 VFB 电压?

    VFB=2.09V (开路)   ,VFB=2.05 (充电) )  

    什么是 MPPSET 引脚电压和 VCC 电压(靠近 IC)

    MPPSET=1.37V (开路)   ,MPPSET=1.21V (充电)  

    VCC=23.8V (开路)   ,VCC=23.5V (充电)  

    示波器捕获上的捕获 PH、HIDRV、LODRV

    PH=2.6V (开路)   ,PH=2.6V (充电)  

    LODRV=0V (开路)   ,LODRV=0.9V (充电)  

    HIDRV=2.61V (开路)   ,HIDRV=3.34V (充电)  

    ----------------------------------------------------

    请回答三个问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您提供相关信息。 由于充电时 MPPSET 引脚为1.2V、这意味着您处于输入调节环路中、在该环路中、您的输入电压将在 MPPSET 点进行调节。 在输入调节环路中、充电电流被减少以保持输入电压。 可能的权变措施

    1. 降低充电电流要求
    2. 增加输入电压
    3. 减小 MPPSET 点

    pH、HIDRV 和 LODRV 不是直流测量值、因此使用万用表进行观察时不会显示相关信息。 选择最适合您的系统的解决方法。 这很可能会解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您的回复!

    发现问题、取下2N7002芯片、电路充电正常、请帮助检查电路的2N7002部分问题出在哪?哪一个器件不匹配?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我之前说过该器件位于输入电压调节环路中、这一点很有意义。 这意味着将2N7002 NFET 与外部栅极驱动逻辑配合使用的逻辑不正确。 我假设这是为了在主机发出命令时禁用充电、以便将 MPPSET 引脚拉至 GND。 请重新访问该 FET 的逻辑。