This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于 HIDRV1和 LODRV2同时导通的操作

Guru**** 2810805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955690/bq25703a-about-the-operation-that-hidrv1-and-lodrv2-turn-on-at-the-same-time

器件型号:BQ25703A

您好!

我将在以下条件下评估 BQ25703AEVM。
www.tij.co.jp/.../sluubg6.pdf
・VIN=10V
・CELL_BATPRES:2 CELL 设置
・VSYS=8.4V 设置
・ISYS=0至5mA
・μ A 充电电流= 0.2A

在评估中、我们确认了 HIDRV1和 LODRV2同时导通的操作。
我将连接波形。
该现象在设置 充电关闭(设置 CHRG_INHIBIT 位)后发生。

e2e.ti.com/.../BQ25703A-HIDRV1-and-LODRV2-waveform.pdf

这是 BQ25703A 的函数吗?
您能详细介绍一下这种行为吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

      在降压模式下、Q1和 Q2将在 Q4始终开启且 Q3"关闭"(极短时间内开启)的情况下进行切换。 Q4是由+VGS 通过 BTST2引脚驱动的 NFET、但 BTST2电容器需要在电压下降时重新充电(请参阅 EC 表中的 BTST 刷新规格)。 为了对 BTST2进行再充电、Q3需要短暂导通才能实现这一点、因为 BTST 引脚仅在 LSFET 导通且 HSFET 关断时充电。