请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 您好!
我将在以下条件下评估 BQ25703AEVM。
www.tij.co.jp/.../sluubg6.pdf
・VIN=10V
・CELL_BATPRES:2 CELL 设置
・VSYS=8.4V 设置
・ISYS=0至5mA
・μ A 充电电流= 0.2A
在评估中、我们确认了 HIDRV1和 LODRV2同时导通的操作。
我将连接波形。
该现象在设置 充电关闭(设置 CHRG_INHIBIT 位)后发生。
e2e.ti.com/.../BQ25703A-HIDRV1-and-LODRV2-waveform.pdf
这是 BQ25703A 的函数吗?
您能详细介绍一下这种行为吗?
此致、
Yusuke