This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM61460:输入/输出电容器选择

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954410/webench-tools-lm61460-input-output-capacitor-selection

器件型号:LM61460

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我想知道如何 解读 webench 建议的输入/输出陶瓷电容器值。

当执行24V/9V 5.0A 仿真时、建议的输出电容器为:

电容=µF μ F 总降额电容=µF μ F VDC = 16V ESR = 3.04 mΩ 封装= 1210数量= 3

当我尝试在 webench 之外拾取其他电容器以进行实际设计时、是否最好使用总降额电容器值57uF @ 9V 作为基准?

这也适用于输入电容器值吗?

我想了解当输入/输出电压与数据表示例不同时、webench 如何很好地拾取输入/输出电容。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    您能否共享为我自己的参考而生成的 WEBENCH 设计?

    在较高的输出电压下、通常可以降低输出电容器的数量。 表4中针对输出电容的数据表建议适用于3.3Vout 和5Vout

    需要注意的一点是、在更高的输出电压下、输出电容器将经历更多的直流偏置效应、从而降低有效输出电容。 这也适用于输入电容器。 另请注意、根据负载瞬态要求选择输出电容器。 如果您希望应用遇到大瞬态(例如500mA - 5A 负载摆幅)、建议增大输出电容。

    通常、选择的电容器是常见的可用电容器、其额定电压大约是施加到电容器的预期直流电压的两倍。 在9Vout 条件下、最接近的合格电容器额定电压为16V、额定电容为25V、从中挑选16V。  

    对此,

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy–San、

    感谢您的解释。

    当我想拾取具有不同额定电压的输入/输出电容器时、如果我拿起电容器以便将降额电容器值保持在至少 Webench 建议值并且负载瞬态也正常、是否可以?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    如果您选择了输入/输出电容器、以便降额电容器值接近 WEBENCH 建议值、这将很好。

    我想指出、数据表中指出"假设16V X7R 电容器的典型降额、则已生成表4和表5。

    如果您使用的是3.3V 或5V 输出条件、您只需参考表4和表5以获得适当的电容值。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy–San、

    感谢您的建议。

    我的客户希望详细了解如何从 webench 中获取100V 输入电容、而不是32V 输入电容。

    由于建议的降额输入电容值小至1.6uF、因此他需要知道我们可以在多大程度上依赖 webnech 建议的总降额电容值进行此选择。

    请就此发表评论吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我想指出的一点是、LM61460EVM 还具有大约10uF 的输入电容、这是数据表(第9.2.2.5节)中详细介绍的建议最小10uF 电容。 该 EVM 采用1210封装、总共使用(2 x 4.7uF + 2 x 2.2uF)的输入电容、最高可支持36V 输入电压。 用户指南链接(此处)。

    您还可以使用 Murata 的在线 SimSurf 工具来模拟降额后的有效电容值。

    例如、

    假设 X5R | 10uF | 50V 额定电压| 1206封装电容器在36V 输入电压下降额、将导致以下电容:

      

    假设 X7S | 10uF | 50V 额定电压| 1210封装电容器在36V 输入电压下降额、将导致以下电容

    显然、较大的封装电容器的降额较少。 1206与1210的选择基于客户的尺寸限制和输入源。 如果进入转换器的输入源已经稳定、则可能不需要这么大的有效电容。 但是、如果要实现更可靠的设计、假设客户可以使用1210封装、我建议选择1210尺寸的电容器。  

    我相信 Webench 采用1206封装和10uF 进行设计、这将导致大约1uF-2uF 的降额电容、具体取决于具体元件。 我认为这是可以的、但为了实现更好的稳健性、如果客户可以使用1210电容器、那么我会使用10uF | 50V+额定电压| 1210电容器。  

    此致、

    Jimmy