工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我想知道如何 解读 webench 建议的输入/输出陶瓷电容器值。
当执行24V/9V 5.0A 仿真时、建议的输出电容器为:
电容=µF μ F 总降额电容=µF μ F VDC = 16V ESR = 3.04 mΩ 封装= 1210数量= 3
当我尝试在 webench 之外拾取其他电容器以进行实际设计时、是否最好使用总降额电容器值57uF @ 9V 作为基准?
这也适用于输入电容器值吗?
我想了解当输入/输出电压与数据表示例不同时、webench 如何很好地拾取输入/输出电容。
此致、
Itoh