主题中讨论的其他器件: TPS54308
你(们)好! 我还在设计 PCB (双层板)。 它上面有三个转换器(两个 LMR14050和一个 TPS54308)。 我想获取有关 LMR14050和 TPS54308布局的反馈。 图中显示了每种情况的图片。 我正在使用 EagleCAD。如果有任何建议、我们都将不胜感激!



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,伊文。 感谢您的反馈。 我有两个最后的问题、希望您能提供深入的见解。
1.您是否看到开关节点尺寸存在任何问题? 它是电路板的1oz 铜晶圆。 我担心 LMR14050 5V/5A 和12V/5A 的开关节点可能太大。 因此、我在开关节点和反馈路径之间放置了一个隔离式接地平面。 反馈路径是否会受到过多噪声的干扰?
2.我非常关注 TPS54308转换器的开尔文连接接线以实现其电阻器反馈。 TPS54308的数据表显示:"通过开尔文连接到反馈路径的 GND 引脚。" 我对该指令感到困惑。 我在输出电容器上读取了读数、如图所示。 我想通过将输出电容器反馈接线的接地端直接连接到 RFBB。 然而、TI TPS54308EVM 模块只是通过其 RFBB (R3)旁边的右侧直接接地到 GND 平面。 哪一个更好?