This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:TPS54308和 LMR14050

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955087/lmr14050-tps54308-and-lmr14050

器件型号:LMR14050
主题中讨论的其他器件: TPS54308

你(们)好! 我还在设计 PCB (双层板)。 它上面有三个转换器(两个 LMR14050和一个 TPS54308)。 我想获取有关 LMR14050和 TPS54308布局的反馈。 图中显示了每种情况的图片。 我正在使用 EagleCAD。如果有任何建议、我们都将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还请将原理图和元件标识符附加到布局上、这是设计审查所必需的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

         这是否有帮助? 三个转换器由电路板中心附近显示的电源点供电。 我主要关注 LMR14050和 TPS54308的布局。 我很高兴听到有关您看到的任何问题的任何反馈、这些问题与工程师的想法有关。 很抱歉、我没有清晰可辨的原理图、但输入通过看到的三个电源轨为所有三个转换器供电。

    感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

         这是否有帮助? 三个转换器由电路板中心附近显示的电源点供电。 我主要关注 LMR14050和 TPS54308的布局。 我很高兴听到有关您看到的任何问题的任何反馈、这些问题与工程师的想法有关。 很抱歉、我没有清晰可辨的原理图、但输入通过看到的三个电源轨为所有三个转换器供电。

    感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3个转换器的布局看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,伊文。 感谢您的反馈。 我有两个最后的问题、希望您能提供深入的见解。

    1.您是否看到开关节点尺寸存在任何问题? 它是电路板的1oz 铜晶圆。 我担心 LMR14050 5V/5A 和12V/5A 的开关节点可能太大。 因此、我在开关节点和反馈路径之间放置了一个隔离式接地平面。 反馈路径是否会受到过多噪声的干扰?

    2.我非常关注 TPS54308转换器的开尔文连接接线以实现其电阻器反馈。 TPS54308的数据表显示:"通过开尔文连接到反馈路径的 GND 引脚。" 我对该指令感到困惑。 我在输出电容器上读取了读数、如图所示。 我想通过将输出电容器反馈接线的接地端直接连接到 RFBB。 然而、TI TPS54308EVM 模块只是通过其 RFBB (R3)旁边的右侧直接接地到 GND 平面。 哪一个更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一次询问(抱歉)。 TPS54308的大容量电容器"Cbulk (47uF)"是否处于良好位置? 谢谢 Iven。 我不会再给您带来更多负担。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 TPS54308转换器上的 RFBB 是 RB2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. SW 区域正常、因为您必须为二极管和电感器焊盘留出备用空间。

    最好遵循数据表建议、因为 GND 路径中可能会有电流、从而使反馈 GND 点具有直流电压偏置。

    3、只要小型电容器非常靠近、只要有助于滤除高频噪声、47uF 电容器就可以放置在远离器件的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿耶,再次感谢伊文。 我将跟随您的领导。 感谢您的回复及时、并感谢您的提问。 在您的人生道路上为您带来最好的体验。 直到另一次。 谢谢!