请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2596 您好!
您能否指导我使用3S2P 锂电池组驱动10W 白光 LED 的器件。
LED 正向电压为9V、驱动电流介于350和500mAh 之间。
我希望该部件能够高效地降至恒定的9V、并驱动500mAh 的恒定电流。
到目前为止、我已经看到 了 LM2596模块、但它不是直接的正向植入。
TI 的产品系列中是否包含此类器件? 如果是、请向我指出这些部件。
谢谢。