This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:恒流恒压驱动器

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906328/lm2596-constant-current-and-constant-voltage-driver

器件型号:LM2596

您好!

您能否指导我使用3S2P 锂电池组驱动10W 白光 LED 的器件。

LED 正向电压为9V、驱动电流介于350和500mAh 之间。

我希望该部件能够高效地降至恒定的9V、并驱动500mAh 的恒定电流。

到目前为止、我已经看到 了 LM2596模块、但它不是直接的正向植入。

TI 的产品系列中是否包含此类器件? 如果是、请向我指出这些部件。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinantha、

    您是否正在寻找模块或转换器?

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    很抱歉我的错。  

    似乎我不了解 LED 供电的基础。

    我想现在我知道在哪里查找它。

    感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真好。

    如果您不需要进一步的帮助、请关闭该主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师