主题中讨论的其他器件: TPS2115A
您好!
我正在寻找 可用于 5.V 电压轨的低成本 ORing 解决方案(符合汽车标准)。
即、我有两个5V 电源、我需要从其中任何一个为负载提供输出。
想法是为了实现低压降冗余,我不会因为单个稳压器故障而失去功能。
电流要求较低(50mA)
TPS2115A-Q1是否 可用于 ORing 应用。 我知道如果两个电源都是5V、这将以0.1至0.2V 的迟滞进行切换。
我想、即使两个电源都在0.1V 容差范围内、输出仍将保持 IN1或 IN2、并等待在自动模式下出现0.2V 压降。 请确认
我可以在手动模式下使用它、即我只需将 D1连接到5V 电源之一、因此它将始终选择 IN1、如果连接到 D1的5V 电源出现故障(变为低电平<0.7V)、输出将自动切换至 IN2。
VIH 最小值(2V)和 VIL 最大值(0.7V)之间的 BTW 可以知道器件的行为方式。
谢谢、
此致
斯蒂芬