This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:输出电流约为3A 时 IC 烧坏

Guru**** 2561640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905690/tps61022-ic-burned-at-around-3a-output

器件型号:TPS61022

您好!

我们使用 TPS61022RWUR 生成5A@5.1V 输出。 在使用直流电子负载测试输出调节时、我们发现 IC 的烧坏电流约为3A。 它在1A 时工作正常。 以下是 TPS61022的原理图和布局。 我们测试了两个 PCB、它们都烧坏了。 你有什么线索吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过内窥镜观察到 SW 引脚已完全烧坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haipeng、

    1.我们不建议客户在布局中使用散热模式。  

    下图中的散热模式增加了 PCB 寄生电感和电阻、这会在 SW 引脚和 Vout 引脚上引起高尖峰。 较高的负载电流会使 SW 引脚上的尖峰更高、直到较低的开关因 EOS 而烧断。 请移除散热模式。

    输入源 VBAT 范围是多少? 如果是锂离子电池、TPS61022将会触发开关电流限制、因此无法输出5.1V/5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我们使用的是2600mAh 锂离子电池(MPN:ICR18650-26J、制造商:Samsung)。

    您能否向我们解释为什么 TPS61022不能使用锂离子电池作为输入输出5.1V/5A? 在 TPS61022的数据表中、输入电压范围为0.5-5.5V、这允许我们将锂离子电池用作输入、不可以?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haipeng、

    主要原因不是输入电压、而是最大输出电流5A。

    2600mAh 锂离子电池工作电压范围为3.0V 至4.2V。 总输出功率为5.1A * 5V =25.5W。 假设满载效率为90%。 最小 Vin 时的输入平均电流可通过公式计算得出:25.5W/90%/3.0V=9.44A。这对于 TPS61022来说太大、因为谷值电流最小规格为6.5A。  

    换言之、当锂离子电池降至3.6V 以下时、可能会触发开关电流限制。  

    那么、想要与您确认、您希望在整个锂离子电池范围内获得恒定的25.5W 输出功率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我们在34kHz 时消耗5A、在波列500ms/1s 内占空比为20%。

    在一种情况下、我们使用电子负载绘制3A 电流。 在这种情况下、输入是电源(设置为3.7V)。 总输出功率为3A * 5.1V = 15.3W、效率为90%、输入电流为15.3W/90%/3.7V = 4.6A、开关电流限制未触发、但 TPS61022烧断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haipeng、

    在这种情况下、这应该是可以的。 平均负载电流为5A*20%=1A。  

    IC 烧坏的根本原因是布局、正如我在前一封电子邮件中所说的。 我们确实看到了类似的客户故障案例。 请勿使用散热模式、并遵循数据表布局指南。